Industry Online Support
Technical Forum
14.10.2014 14:46 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich benötige folgende Funktion in meinem Logo!: Über I1 soll es immer mit einem Taster möglich sein Q1 ein/aus zuschalten. Über I2 soll es nur möglich sein Q1 in Abhängigkeit mit der Zeitschaltuhr ein zuschalten und ebenso sollte auch die Möglichkeit bestehen Q1 immer über I2 auszuschalten wenn auch nicht die Zeitschaltuhr aktiv ist. D.h. auch, dass wenn durch I1 Q1 eingeschaltet wurde sollte es immer möglich sein mit I2 Q1 auszuschalten. Könnt Ihr mich bitte bei dieser Lösung unterstützen. Viele Dank! Viele Grüße mbreity DateianhangHalogenumschaltung_Wandfluter_V2_14.zip (38 Downloads) |
14.10.2014 15:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo MBreity, so sieht mein Lösungsvorschlag aus. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.10.2014 15:37 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, hatte genau die Funktion die ich benötige. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. VG MBreity |
Folgen Sie uns auf