23.04.2016 07:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Da du nicht geschrieben hast, um welche Logo es sich handelt, habe ich mal in dein letztes Thema geschaut. Dort steht, du hast eine 0BA6. Danach habe ich das Programm erstellt. Für eine 0BA7 oder 0BA8 würde das Programm anders aussehen. DateianhangZaehlungs_MAX-Wert_speichern_(ab_0BA6).zip (69 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.04.2016 17:30 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
auch wenn schon zufriedenstellend gelöst - zur Info eine Variante für Logo8 mit den Min/Max-Block - aufbauend auf iox65
DateianhangLogo-Zaehlungs_MAX-Wert_speichern_(ab_0BA8).zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.04.2016 19:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Und so würde meine Variante mit dem MIN/MAX-Block aussehen. Lauffähig ab 0BA7.
DateianhangZaehlungs_MAX-Wert_speichern_(ab_0BA7).zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf