30.01.2013 16:47 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, die einzelnen Bezeichnungen im Projektbaum können händisch geändert werden. Oder Sie schalten die Sprache für den SIMATIC Manager um, über "Extras > Einstellungen > Sprache". Nach der Umstellung auf Englisch und Neustart des SIMATIC Managers ist die Bedienoberfläche in englisch. Wenn Sie jetzt eine Station mit irgendeiner CPU einfügen, ist der gesamte Projektbaum in englisch. Sie können nun die einzelnen englischen Namen der Elemente (Program, Source, Block) zu den ursprünglichen Projektpfad kopieren und umbenennen. Nutzen Sie dazu die Funktionen aus dem Kontextmenü (mit rechter Maustaste anklicken, Kopieren, Umbenennen). In Bezug auf WinCC flexible gibt es noch einen FAQ im Netz: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36661119 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf