27.06.2014 15:46 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, warum können Sie die Baugruppen nicht auslesen? Haben Sie beim Zugriff Fehlermeldung oder was stellt sich für ein Verhalten ein? Wenn Sie noch das alte Projekt von STEP 7 V5.4 haben, müssen Sie das vorher in STEP 7 (TIA Portal) V13 migrieren. Hierbei sind einige wichtige Regeln zu beachten. Informationen finden Sie im nachfolgen FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/62100731 Es könnte sein, dass einige Baugruppe mit TIA Portal nicht kompatibel sind, diese müssen Sie dann mit den aktuellen CPUen ersetzen. Ansonsten funktioniert die Diagnose ähnlich wie bei STEP 7 V5.4/V5.5. Öffnen Sie die Gerätekonfiguration und schalten Sie auf Online-Ansicht. Wenn Sie bei den Baugruppen auf die mit den rot markierten "X" oder grün markierten Häckchen doppelklicken, können Sie die einzelnen Diagnosen durchführen. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf