23.11.2011 23:03 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Heute habe ich (zunächst testweise) in mein Field - PG M mit WinXP Grundsätzlich ist Windows XP eher nicht für SSD geeignet, da einige
* Nicht alle SSD unterstützen manuelles Trimmen, so z.B. nicht der
|
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 24.11.2011 00:48 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
24.11.2011 08:10 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, interessanter Bericht. Schon an EWF gedacht? http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Write_Filter#Use_in_Windows_XP Das dürfte doch die Lebensdauer der SSD auch verbessern oder? Bezüglich des Deaktivierens der Indexdienste bin ich gespannt, ob es zu Problemen kommt. Siemens nutzt diese ja eigentlich und aktiviert diese extra! MfG, Servicetechniker! |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
25.11.2011 10:46 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, hier noch eine sehr gute Beschreibung zu EWF und auch Batch Dateien mit denen ganz leicht EWF deaktiviert Software installiert und dann wieder aktiviert werden kann. Damit sollte es sogar doch Sinn machen für die SSD Verwendung. MfG, Servicetechniker! http://www.windowspage.net/cgi-bin/board/YaBB.pl?num=1186413447/0#0 |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 25.11.2011 10:47~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
25.11.2011 16:20 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
SUPER LINK! Danke 5* ! :-) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.12.2011 08:13 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Merkt man etwa das ich mal Fachinformatiker Systemintegration gelernt habe |
~(‾▿‾)~ |
|
23.12.2011 10:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Mittlerweile bietet Siemens auch offiziell SSD - Kits für das |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.01.2012 11:01 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo ST, da möchte ich dir widersprechen. Die SSD Technologie kann hinsichtlich Zuverlässigkeit immer noch nicht mit HDD mithalten, wenn man den Aspekt von harten Erschütterungen mal außen vor läst. Das größte Problem ist nicht unbedingt die Begrenzung der Schreibzyklen. Die modernen Controller arbeiten da schon recht effektiv (Stichwort u.a. "Trimm"). Sind die Speicherzellen alle "verbraucht" fällt die Platte ja auch nicht schlagartig aus, sondern wird schreibgeschützt. Sie ist dann zwar unbrauchbar für den Betrieb, aber die darauf gespeicherten Daten sind immer noch lesbar und können gerettet werden. Das häufigste Problem ist der Controller selber. Dieser verursacht die meisten Ausfälle einer SSD. Wenn der ausfällt, Kompatibilitätsprobleme hat oder die Firmware buggt, dann sind mit einem Schlag alle Daten unrettbar verloren. Seh dir mal das OCZ - Forum an, da wird man blass wieviele SSD da jeden Tag über den Jordan gehen... http://www.ocztechnologyforum.de/forum/forumdisplay.php?4-SSDs Meine läuft allerdings seit einiger Zeit ohne Probleme... *auf Holz klopf* |
01.02.2012 17:01 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Versuch mal diesen Link: |
18.06.2013 18:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Eine Anleitung für AHCI, wie es funktionieren könnte, findest Du z.B. hier: http://www.jaqe.de/2008/12/24/windows-xp-nachtraglich-auf-ahci-aufrusten/ Wichtig: Unbedingt Backups machen! Ich bin für Datenverlust nicht verantwortlich! - Ich habe es selber nicht ausprobiert!!! |
18.06.2013 19:37 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Bitte denvon dir eingestellten Link aber auch lesen: "Nun den PC neu starten und im BIOS unbedingt den SATA-Controller von “Enhanced, IDE” auf “AHCI” umstellen." Der TS schreibt, er habe ein Field-PG M. Wo bekommt er denn dafür ein passendes BIOS her? |
19.06.2013 08:25 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Von der Supporthotline bekommt er das aktuelle Bios bestimmt. |
~(‾▿‾)~ |
|
06.02.2014 08:27 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, evtl. hätte man das Nachinstallieren können: http://www.winboard.org/winxp-installation/90932-win-xp-ahci-treiber-mods-ncq-chipsaetze.html Bin auch auf die nächste Rückantwort gespannt! |
~(‾▿‾)~ |
|
13.05.2014 17:47 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Besten Dank für's ausführliche Feedback! |
Folgen Sie uns auf