05.04.2016 07:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal eine Lösung bis 15 aber noch ohne Anzeige. Soweit ich es jetzt getestet habe, läuft es stabil durch.DateianhangAnzeigedurchlauf 3.zip (51 Downloads) |
05.04.2016 08:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo ixo65! Danke für den Test an der Logo! Ich habe gerade keine frei zum testen. Im Anhang mal die üpberarbeitete Version. Kannst du diese ebenfalls mal testen, bevor ich die Zehnerstellen noch trenne? Danke schon mal! DateianhangAnzeigedurchlauf 3.zip (25 Downloads) |
05.04.2016 11:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064) |
Dann nur statt B020 jetzt B047 in der VM-Parameter-Zuordnung auf VW0 verweisen. |
05.04.2016 14:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064) |
Nein, ich frage ab, ob der Wert in B020 zu dem Zeitpunkt 10 oder größer ist. Wenn setzt, wird über Q5 das Bit für die Zehnerstelle aktiviert. In B046 ziehe ich von dem Wert aus B020 den Wert 10 ab. Mit dem MUX B047 schalte ich dann um, ob der Wert von B020 angezeigt wird (wenn der Wert kleiner 10) oder der Wert aus B046 (B020 minus 10), wenn in B020 der Wert 10 oder größer ist. Im Anhang deine Datei mit der Erweiterung. DateianhangAnzeigedurchlauf 3.1.zip (25 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.04.2016 18:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich habe in meiner Grundversion noch einen Fehler gefunden. Ist I15 aktiv, dann wurden wärend des Durchlaufs die Ausgänge für diese Zeit auf 0 eingestellt. Durch einen zusätzlichen Schwellwertschalter auf 17 und Anpassung des Zählerwertes ist das jetzt behoben.DateianhangAnzeigedurchlauf 3.2.zip (29 Downloads) |
Folgen Sie uns auf