10.09.2012 08:42 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo deltafox1002, gutes Auge! Die 511 in der Bezeichnung des MS - Sicherheits-Updateist mir gar nicht so aufgefallen. Zufälle gibt es. Gruß Azteke0110 |
17.09.2012 08:12 | |
Beigetreten: 04.03.2009 Letzter Bes: 28.12.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (9) |
Diese Frage werden sicher nur die "Menschen von Microsoft" beantworten können! Grüsse und stabile Bits |
08.10.2012 14:23 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo, zur Information! Microsoft bietet dasHotfix KB2732488 an. Damit soll dasim Sicherheitsupdate KB2707511 beschriebene Verhalten behoben sein. Ich hoffe, dass ichdas so richtig verstanden habe. Schaut mal rein. Hier der Link dazu. Aktuell ist der Beitrag leider nur in englischer Sprache verfügbar. Link: http://support.microsoft.com/kb/2732488 Gruß Azteke0110 |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
08.10.2012 17:51 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Anbei der Patch für XPin englisch...
DateianhangS:\ee\WindowsXP-KB2732488-v2-x86-ENU.zip (139 Downloads) |
08.10.2012 17:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
...und in deutsch. DateianhangS:\ee\WindowsXP-KB2732488-v2-x86-DEU.zip (144 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf