22.01.2015 10:47 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, ich kann mir nicht so ganz vorstellen dass Step5unter Win7 läuft. Selbst bei XP gab es schon Probleme so dass ein Booteintrag mit nur 1 Kern bei PGs angelegt wurde. Einen direkten Zugriff auf den COM-Port gibts auch nicht.OK, keine Sicherheitsupdates mehr -na und? Behaltet doch euren alten Rechner. Ihr müsst doch damit nicht ans Internet gehen. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
09.02.2015 13:25 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 11:18:29~(‾▿‾)~ |
|
16.08.2017 09:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33813 Bewertung: (4201) |
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es läuft wie bis jetzt auch in einer virtuellen Maschine.
Lieferfreigabe SIMATIC Field PG M5 mit S5 Support
|
16.08.2017 09:35 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 22365 Bewertung: (3011) |
und läuft auch nur auf dem Field PG M5! |
Folgen Sie uns auf