02.03.2016 09:28 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Hallo erst mal ans Forum Ich benötige eine Steuerung für Spülköpfe und möcht diese mit einer Logo umsetzen. Bin schon am Testen aber nicht einfach. Wie fange ich an ? Hier mein Plan Hinter jeder Pume ist ein Ventil das in jedem Programm erst Öffnet und dann verzögert (2sec.) die Pumpen Schaltet. Am Ende der Laufzeit sollen erst die Pumpen aus gehen und dann das Ventil verzögert (2sec.) schließen. Jede Taste 123 oder 4 schalten 2 Pumpen (ein Spülkopf=2Pumpen) ein. Im Programm Chemie schaltet nur eine Pumpe pro Spülkopf 1. Taste 123 und/oder 4 =6min. Kaltwasser spülen Ablauf=1. Taste wählen(1,2,3 und/oder4) 2.Ventil Auf 3.Pumen Starten 4.Pumpen Aus nach 6 min. 5.Ventil Zu 2. Taste H (Heiss) und Taste 123 und/oder 4 =6min. Heisswasser spülen Ablauf= 1. H für Heiss Drücken 2.Taste wählen(1,2,3 und/oder4) 2.Ventil Auf 3.Pumen Starten 4.Pumpen nach 6 min. Aus 5.Ventil Zu 3. Taste Ku (Kurz spülen) und dann Taste 123 und/oder 4 = 2 min. Kalt Spülen Ablauf= 1. Ku Drücken 2.Taste wählen(1,2,3 und/oder4) 2.Ventil Auf 3.Pumen Starten 4.Pumpen nach 2 min. Aus 5.Ventil Zu Jede Taste 123 oder 4 schalten nur 1 Pumpe pro Spülkopf (1 Logo-Ausgang für Chemieventil) 4. Taste C (Chemie) und Taste 123 und/oder 4 = 2 min. mit Chemie (Kaltwasser) Ablauf= 1. C Drücken 2.Ventil Chemie Öffnet 3.Taste wählen(1,2,3 und/oder4) 2.Ventil Auf 3.Pumen Starten 4.Pumpen nach 2 min. Aus 5.Ventil Zu 5. Nach drücken der Tasten "H" , "Ku" oder "C" hat man 2 min. Zeit für die Spülkopfauswahl. 6.Taste H und Taste Chemie= Heiss mit Chemie Spülen (2.min)
7. Stop Taste bicht jedes Programm ab. 8. Die Zeiten möchte ich über das Display ändern können. Im Anhang ist das ganze als PDF Hier gibt es viele für die ist es kein Problem so etwas zu Programieren. Eventuell hat ja jemand Lust zu Testen oder zu Helfen DateianhangTIR Steuerung.pdf (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: M.Köhler am: 02.03.2016 10:02:27 |
|
02.03.2016 09:52 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Ich habe das begin fur sie gemacht. So mus er mit mehrere schalter und pumpe gemacht werden DateianhangSproeier.zip (70 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.03.2016 14:11 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
So langsam wird´s Wie bekomme ich es hin das: Wenn die Taste Chemie gedrückt wird und dann Start Spülkopf das nur eine der Beiden Pumpen laufen und zusätzlich das Ventil für die Chemie geöffnet wir? Und die Laufzeit soll nicht 6 sonder 2 min betragen. Geht es das ich einen Timer Spülen (6min) für alle Pumpen benutze und eine Timer (2 min) für Spülen mit Chemie? Nach Ablauf des Programms soll wieder die Grundstellung 6min Spülen sein. DateianhangTIR 2 - Kopie.zip (36 Downloads) |
11.03.2016 17:29 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Wenn ich I1, I2, I3 oder I4 drücke läuft es Zeit 1=10 sec. mit beiden Pumpen. P1.1 +P2.1 usw Wenn ich I5 drücke läuft die Zeit 2= 5 sec. beide Pumpen. bis hier läuft alles. Wenn ich I7 drücke soll eine der beiden Pumpen (P1.2) nicht laufen. nur P1.1 usw und die Zeit soll Zeit 2 =5 sec sein. Also erst I7 drücken dann I1, I2, I3 oder I4 dann startet die Zeit 2 Die zu letzt gedrückte Taste lässt die Zeit 2 Neu starten. Das heist wenn I1 gedrückt wurde läuft Zeit 2. Wenn danach Iz.B. I3 gedrückt wird startet Zeit 2 neu. I7 und Q13 sollen nach diesem Zyklus wieder aus gehen . (Hinter her soll Zeit 1= 6 min Zeit 2=2 min sein. (5 und 10 sec zum Test) Kann mir wohl Jemand ein bisschen helfen? DateianhangTIR 4c.zip (167 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: M.Köhler am: 14.03.2016 15:10:17 |
|
23.03.2016 16:00 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Noch mal Danke an alle die geholfen haben. Im Anhang ist das fertige Programm, wer will kann sich das mal Anschauen, Testen oder auch Benutzen. DateianhangTIR 6.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf