16.01.2019 10:26 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Leute. Die Ansteuerung der Fu's soll in 0-10V Signalen realisiert werden. Der Brenner soll geg. auch über das Thermostat im Brennraum ein
bzw. ausgeschaltet werden. Komponenten - Thermostat 1 (Halle) Messbereich: 0-50°
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 16.01.2019 10:46:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.01.2019 11:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32877 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein einfaches Beispiel für eine PI-Regelung.
DateianhangPI.zip (106 Downloads) |
16.01.2019 12:01 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Richtig Die Ansteuerung der LEDs dann direkt vom jeweiligen FU. Damit fallen die beiden Ausgänge an der Logo weg. |
16.01.2019 12:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32877 Bewertung: (4064)
|
Interessiert dich mein obiges Beispiel nicht, weil es noch nicht heruntergeladen wurde? |
16.01.2019 12:05 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Bin gerade dabei mir die Bausteine anzuschauen. Danke schonmal dafür! |
16.01.2019 19:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32877 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein Vorschlag für einen Sollwertsteller über Cursor-Tasten mit Begrenzung und Startwert. Das Beispiel ist eingestellt für deinen Fall Halle. Der Sollwert kann zwischen 20,0 und 50,0 °C (änderbar) eingestellt werden. Als Startwert sind 35,0 °C eingetragen. DateianhangSollwertverstellung über Cursor-Tasten mit Begrenzung und Startwert.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.01.2019 19:35:19 |
|
21.01.2019 13:13 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, Im Handbetrieb kann ich die Motoren nicht regeln. (Handbetrieb dient als Lüftung im Sommer ohne Brenner) Ich wollte die beiden analogen Ausgänge über einen zweiten PI Regler führen, um im Handbetrieb die Tagbetrieb mit verstellbarer Solltemperatur MFG DateianhangHalle 1.zip (51 Downloads) |
21.01.2019 14:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32877 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein Beispiel, wie du den Sollwertsteller aus einem meiner früheren Beiträge bei dem PI-Regler für den Handbetrieb einbinden kannst.
DateianhangSollwertverstellung Handbetrieb.zip (47 Downloads) |
Folgen Sie uns auf