18.10.2015 19:07 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Guten Abend an die Foristen und Admins, für alle welche ihre Logo V8 über SMS "fernsteuern" möchten, zeige ich diesen Interessierten einmal eine Möglichkeit auf, wie man solches mit einer Zugangskontrolle und Schaltrückmeldung (SMS) realisierne kann. Als Basis bzw. Beispiel dient ein Teil meines Schaltprojektes aus 2011. Relaisiert wurde es mit LocoControl (sehr einfach zu bedienendes Visu-Frontend von Tobias Kolb) Natürlich kann man diese Schalt-/Bedienanzeige auch mit einer anderen grafisch orientierten Visualisierungen realisieren. Für weitere Informationen bzw. die Freigabe der SMS Schaltaktionen für Interessierte bitte kurze eMail an: info@gefri-sys.de bzw. eine PN hier im Forum an mich senden. Die Demo ist erreichbar unter: Demo LaSteu mit SMS-Schaltaktionen Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Gruß Gerald |
20.10.2015 15:50 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Interessanter wäre eigentlich ein e-mail client direkt in der Logo |
Folgen Sie uns auf