13.06.2013 18:43 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 5824 Bewertung: (789)
|
Hallo, auch Asynchronmotoren im Umrichterbetrieb können bei Drehzahl Null das Stllstandsmoment M_0dauerhaft erzeugen. Die Kennlinien aus dem Projektierungshandbuch der 1PH8 Aynchronmaschinen können als Referenz herangezogen werden: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=46484744&nodeid0=28311063&load=treecontent&prodLstObjId=33629488&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.06.2013 10:26 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 5824 Bewertung: (789)
|
Hallo dynamicS, Frischpöler hat das gut zusammengefasst. Für den Umrichter stellt die Anforderung Stillstandsmoment vor keine Probleme. Bei den Motoren muss man ein bisschen aufpassen. Aber aucheigenbelüftete Motoren können Stillstandsmoment aufbringen. Dazu wird die Kennlinie bei niedrigen Drehzahlen etwas nach unten gezogen. Ich habe dazu ein SIZER-Projekt erstellt (siehe Anhang). In der Dokuist auch die Motorenkannlinie eines eigenbelüfteten1LE1-Motorsabgebildet. Als Last wurden 20Nm von 0-1500rpm angenommen. Solange die Punkte der Grundlastunter der grünenMotorenkennlinie ligen konnen diese Lastpunkte dauerhaft gefahren werden. Als Umrichter ist der kostengünstige G120 eingesetzt. Um selbst solche Projekte durchzurechnen und auszulegen empfehle ich dasfreeware Programm SIZER: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=10804987&subtype=133100&caller=view DateianhangSIMOTICS GP M_0.pdf (428 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 6/14/2013 12:01 PMWith best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
14.06.2013 16:22 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 5824 Bewertung: (789)
|
Hallo, den SINAMICS G120 mit dem PM240 gibt es in verschiedenen Kommunikations und Funktionsausführungen. Katalog In Kürze erscheint die CU250S-2, diese kann eine echte Drehzahlregelung mit Impulsgeber. Dem Drehzahlregler ist eine Momentbegrenzung nachgelagert. Funktionsdetails können dem Listenhandbuch CU250S-2entnommen werden. Der Vollständigkeit halber noch die Betriebsanleitung zur CU250S-2 Die CU240E/B-2, kann nur eine geberlose Drehzahlregelung (SLVC). Dem Drehzahlregler ist ebenfallseine Momentbegrenzung nachgelagert. Funktionsdetails können dem Listenhandbuch CU250E/B-2entnommen werden. Der Vollständigkeit halber noch die Betriebsanleitung zur CU240E/B-2 Die grundlegende Funktion kann auch den Masken des Inbetriebnahmewerkzeuges Starter entnommen werden. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf