24.09.2013 20:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe mich wieder mal mit dem Thema Stopuhr für ältere LOGO befasst. Dabei habe ich versucht das über die Funktion Analogrampe zu lösen. Das Ergebnis ist imAnhang zu sehen. Zum testen habe ich dann mal auf 0BA7 umgestellt und den Baustein Stopuhr eingefügt. In der Simu besteht nun eine Differenz zwischen Stopuhrbaustein und Rampenstopuhr, wobei die echte Stopuhr so um die 5/100 vorn liegt, aber manchmal auch gleich auf mit der Rampenstopuhr. Es ist jetzt die Frage, ob das an der Simu liegt oder in der realen Logo auch auftritt? Habe leider keine Logo zum testen und wäre an einer Rückmeldung interessiert! DateianhangStopuhr mit Rampe 100stel Tip Test.zip (61 Downloads) |
25.09.2013 09:27 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, also der Simulation kannst du hier nicht trauen. Am Gerät: Programm StopuhrV1 mit Rampe 100stel Tip Test.lsc (Dein Prog vervollständigt so das es im Gerät läuft): Fast immer wenn du I2 betätigst ist eine Abweichung (unterschiedlich) festzustellen. Die Stopuhr läuft immer um ein paar Zehntel Sekunden nach. Programm StopuhrV2 mit Rampe 100stel Tip Test.lsc (Prog. geändert, so das die Zwischenzeit immer jede Sekunde gleichzeitig mit B003 erfolgt. Der Taktgeneratorausgang negiert, so daß hier immer mit "0" begonnen wird. Hier keine Abweichung mehr zwischen B003 und Stopuhrzwischenzeit. Nimmst du bei dem Programm die Negation am Ausgang des Taktgenerator weg, dann läuft der Generator am Ausgang mit "1" an, was die Zwischenzeit der Stopuhr auslöst. Dann hast du eine Abweichung von 2 oder 3 Zehntel die aber konstant bleibt. Der Grund für die Abweichung ist nach meiner Abschätzung der Verweis im FB003 auf den B002. So wie ich das sehe läuft das Verweisen auch über einen Zyklus. Programm Remanenz Zyklus.lsc: Hier wird ein Zähler abhängig von seinem Ausgang zurückgesetzt (Verweis auf B4 und Erzeugung Reset mit B003) und das ohne Merker oder Ausgang. Das Funktioniert am Gerät. Da Rückkopplungen in LOGO! nur über einen Zyklus funktionieren (normaler weise verwendet man Merker oder Ausgänge und die werden erst am Ende eines Zykluses aktualisiert). Ich vermute also, das das Verweisen auch erst nach einem Zyklus passiert, was bei deinem Beispiel die Abweichung erklären würde. Hab dir mal die Programme angehängt. Hoffe das hilft dir weiter. Gruß Helmut DateianhangDesktop.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
25.09.2013 11:16 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (711) |
Hallo, Und im anhang noch die ergebnise meiner test mit Logo. Grus, Marcjan Dateianhangstopuhr.pdf (77 Downloads) |
Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf