Industry Online Support
Technical Forum
08.05.2014 10:17 | |
Beigetreten: 05.11.2009 Letzter Bes: 16.09.2019 Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo luap, die Fehlermeldung "Übertragung nicht möglich , Datenfach in der Steuerung rücksetzen" kommt durch die kordienierte Übertragung der Datensätze. Schau Dir die Beschreibungen an. Es ist alles ganz gut erklärt. Das Datenwort 4 (Status) muss auf 0 gesetzt werden bevor ein weiterer Datensatz übertragen werden kann. Die Datensätze können mit einer Systemfunktion vom Panel zu Steuerung geladen werden. Diese kann Durch einen Button oder aber auch durch eine Variable getriggert werden. Einfach mal die Systemfunktionen durchsehen und experimentieren. Mit Hilfe von Steuerungsauftrag 69 und 70 können auch Datensätze aus der Steuerung gelesen und Geschrieben werden. Dazu muss der Datensatz mit der Datensatznummer hinterlegt sein. Datensatznummer (1-65.535) Die Infos zum Steuerungsauftrag findest Du auch in der Onlinehilfe. GrüßeH0556 DateianhangUebertragung mit Synchronisation.pdf (288 Downloads) |
Folgen Sie uns auf