18.04.2007 09:42 | |
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 8610 Bewertung: (1147) |
Hallo LoKo, Vielleicht hilft eine OS update mit option Booting: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Nein, ist nur moglich mit Serielle kabel Im control panel der MP270 ist die MPI schnitstelle enabled und hast die richtige parameters MfG Wizard |
18.04.2007 09:47 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Ja, die Settings sind i.O., die Schnittstelle ist enabled und auf remote. |
18.04.2007 14:43 | |
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 8610 Bewertung: (1147) |
Hallo LoKo, Danke fur deine zuruck meldung. MfG Wizard |
Folgen Sie uns auf