29.01.2010 21:11 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, meine Aufgabe ist den Stromstossschalter mit der Grundfunktion ( und / oder ) zu realisieren, kann mit jemand einen Tipp dazu geben? Gruß Thomas |
30.01.2010 06:51 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Im Grunde möchte er nur wissen, ob man das Stromstoßrelais bzw dessen Funktion durch die einfachen Grundfunktion "ersetzen" könnte.... Ich hab eine gleiche Frage im Netz gefunden. Ich hab das jetzt nicht nachgebaut, kann also nicht sagen, daß es funktioniert. Aber evtl. ist es ein Ansatz für dich. |
03.02.2010 20:18 | |
Beiträge: 69 Bewertung: (5) |
Hallo Gilserberger hast Du schon etwas zusammengebastelt? |
Folgen Sie uns auf