24.01.2019 19:01 | |
Beigetreten: 29.10.2016 Letzter Bes: 03.01.2020 Beiträge: 35 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Ich möchte ein 3Phasen Stromzähler SDM 630V2 mit dem SDM 630 Gateway TCP auf die Logo bringen. Zuerst habe ich dem Gateway eine feste IP in meinem Netzwerk gegeben. Somit hat die Auslesesoftware "Auslesetool_2xSDM630" eine Verbindung aufgebaut. Leider bekomme ich keine Daten auf die Auslesesoftware, obwohl ich den Zähler nach Anleitung eingestellt habe? Habt Ihr eine Ide was nun das Problehm ist, dass ich nicht mal mit der Auslesesoftware die Daten bekomme? und natürlich auch nicht auf die Logo, ich denke zuerst müsste es aber bei der Auslesesoftware die Daten stimmen bevor ich das mit der Logo in Angriff nehme. Verbindungskabel Vom Zähler zum Gateway ein U72 abgeschrimt 4*.8 Kabel distanz etwa 2m Vielen Dank für eure Ideen. Gruss Oliver Gruss Olive ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 25.01.2019 06:45:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.01.2019 22:27 | |
Beigetreten: 29.10.2016 Letzter Bes: 03.01.2020 Beiträge: 35 Bewertung:
|
Ich habe einen Wiederstand von 1200 Ohm steht in der Anleitung und es ist ein SDM 630 Gateway ohne Wlan nur mit Lananschluss Ich habe alle Bilder der Installation und der Parameter Eingefügt. Oder muss ich noch eine Paramter vornehmen? DateianhangSDM630.zip (28 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: olivermp5 am: 24.01.2019 22:28:45 |
|
Folgen Sie uns auf