18.06.2008 13:59 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Fritze, die Antwort liegt auf der Hand, finde ich zumindest. Die Frage ging über beidseitig projektierte S7-Verbindungen mit B_SEND / B_RECV Funktionen, die gehen nicht mit NAT Routern, wenn Du es schaffst komme ich gern zu Besuch mir dass anzusehen. By the way, im low cost Bereich geht der Port 102 in der Regel immer, nur das high end Bereich ist da restriktiver. Vielleicht noch ein schönes Beispiel wie ich finde, über das Internet mit Port Forwarding. WAN Zugangsmethoden Das Dokument: Verbindung über Standard DSL-Router mit Port Forwarding (Deutsch) Für PG-Funktionen gilt obiges natürlich ebenso... in dem Beispiel wird nur zusätzlich ein NAT Router für die Weiterleitung der PG Funktionen auf ein Endgerät über den Port 102 modifiziert. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf