12.04.2011 20:23 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Hallo Dreiphasenkasper,
ja das Programm und die Visu sind vorhanden. Nur das Programm ist weder symbolisch noch kommentiert. Hier ein kleines Beispiel (FC) . Ich weiß momentan auch nicht ob es nicht besser ist komplett neu zu programmieren.
Leider weiß ich dann aber immernoch nicht wie ich das mit der geforderten Ewereiterung am besten umsetze.
DateianhangFC1.AWL.pdf (379 Downloads) |
14.04.2011 10:25 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo, was verstehst du unter Prozessfähigkeitsanzeige... Ohne genaue Spezifikation des Kunden kann so etwas schnell ausufern... (die allgemeine Reaktion ist i.d.R wir brauchen alle DATEN ALLE! Quatsch die haben ohnehin keine Zeit sich die alle anzusehen... ) Wichtig sind die wichtigsten Kenngrößen für z.B. die Qualitätsicherung / Nachweis. Hier mal ein paar links zu Siemens Beispielen flex / WinCC (vielleicht lässt sich das ein oder andere Script anpassen und weiterverwenden ... ) - http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38701615(WinCC) - http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/42931547(WinCC flex) |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf