05.10.2014 12:48 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; } Hallo Forumfreunde, ich hoffe jemand kann mir bei meinem ersten Projekt mit ein paar Tips weiterhelfen..es geht um die Prüfung von vier Gehäusetypen mittels Vakuum.Es gibt vier Schalter für jeweils einen Gehäusetyp mit gegenseitiger Verriegelung. Ablauf: Gehäuse wird bis 240 mbar abgepumpt. Dann erfolgt zeitlich eine Beruhigungsphase. Danach kommt die Prüfphase.... verändert sich der Druck um 2mbar wird die Fehlermeldung Angezeigt ….bleibt der Druck konstant ….Meldung Prüfung i.O. … danach wird das Gehäuse wieder belüftet. Mein 1.Problem… wenn nach der Prüfung das Gehäuse wieder belüftet wird fällt natürlich der Druck und die Anzeige Fehler erscheint ..mein 2.Problem wie kann ich alles zurücksetzen für die nächste Prüfung ?? So...das wars erst mal .. Gruß Geron DateianhangVakuum 3.0 Forum.zip (42 Downloads) |
05.10.2014 19:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo GERON, hier mal ein Lösungsvorschlag für eine ähnliche Aufgabe. DateianhangZylinder Druckprüfung.zip (39 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.10.2014 18:17 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, habe deine Beispielschaltung am Wochenende durchgearbeit und mit meinen Vorstellungen zusammengeknüpft. Sie funktioniert schon gut mit einem Gehäuse. Nun habe ich wahscheinlich die naive Vorstellung die gleiche Grundschaltung mit den selben Ein- und Ausgängen aber mit geänderten Parametern also insgesamt 4x in der LOGO einzulesen. ( 4 Gehäuse ) Ich hoffe du hast wieder ein Tip für mich Viele Grüße GERON DateianhangVakuum 4x schaltung22.zip (39 Downloads) |
12.10.2014 19:19 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Habe Dir mal ein Beispiel für einen Fall, den Stoppdruck, angefertigt.
DateianhangGeron.zip (29 Downloads) |
12.10.2014 19:59 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo GERON, soviel ist da doch gar nicht einzufügen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf