27.12.2010 22:29 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Das ist nicht so schwer ..... Schau mal an in die dateianhang Sie braugen keine schnelle eingang als sie eine normale wassermeter nutsen. Die ist zehr langzaam. Dateianhangvullen.zip (109 Downloads) |
28.12.2010 11:05 | |
Beigetreten: 29.07.2007 Letzter Bes: 23.06.2024 Beiträge: 119 Bewertung: (8) |
Servus. Also, den Willen es selbst zu programmieren muß man unterstützen! Dass du schon mal ins Handbuch geschaut, und dich mit der Logo-Soft auseinandergesetzt hast, setze ich mal voraus !!! Toeternietoe hat recht, wenn er meint, das die Aufgabe nicht allzu schwer ist. Hab auch mal ein paar Blöcke aneinander gereiht.... Übrigends: Das Thermostat der Frostschutzüberwachung hat in der Regel eine Hysterese zwischen 3 und 6 Kelvin fix vorgegeben (mechanisch). Schöne Nachweihnachtsgrüße ursus_minor DateianhangVorschlag_Tränke.zip (111 Downloads) |
Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. |
|
Folgen Sie uns auf