06.01.2010 12:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hast du mal bei den bekannten Elektronik-Geschäften ( Conrad, RS, Reichelt, etc. ) gesucht? Vielleicht ist ja die 390-8165 bei RS was für dich? |
06.02.2010 12:37 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Ich nutze Meßwertumformer von Deos Control Systems Meßbereich -50°-+150°. Gibt es für folgende Temperatur-Sensoren: PT100 PT1000 NI1000DIN NI1000TK (Siemens Norm) 4 Kanäle in 2 oder 3-Leiter Gehäuse ist in der Optik der Logo http://www.deos-ag.com/de/catalog.php?id=103 |
06.02.2010 12:51 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Interessant.. Weißt du evtl. was die Module kosten? |
06.02.2010 13:06 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Brutto bei mir im Katalog bei 122 Euro Geht aber mit Sicherheit noch was |
06.02.2010 13:17 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hier noch das Datenblatt
Dateianhangp0812-mwu_anschlussplan[1].pdf (113 Downloads) |
06.02.2010 14:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Danke, aber doch zu teuer. Bei dem Preis ist der analoge MUX (16x Pt1000) von Rinck-Electronic schon interessant. Man benötigt dann zwar noch einen Pt1000 - 0..10V Umwandler, aber man hat dann bis zu 16 Messtellen auf einem analogen Logo-Eingang. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.02.2010 11:35 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Bei Conrad gibts eine kleine Platine, ca. 35mm x 25mm mitTemperaturfühler, und die gibt 0-10V raus. kostet keine 15 Euro. |
Folgen Sie uns auf