04.02.2010 15:09 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei Wiki steht aber: Switches untersuchen zwar die Pakete der Sicherungsschicht, um das Netzwerk physikalisch in mehrere Kollisionsdomänen aufzuteilen, nehmen aber selbst nicht aktiv an der Kommunikation teil, brauchen also für diese Basisfunktionen ebenfalls keine MAC-Adresse. Ein Switch benötigt aber eine MAC-Adresse, wenn er selbst über das Rechnernetz administriert wird oder Monitoring-Dienste anbietet (zum Beispiel über Telnet, SNMP oder HTTP. von Schleifen in redundant ausgelegten Rechnernetzen verwenden. http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse Ist der Eintrag bei Wiki falsch, oder habe ich ihn falsch verstanden ? |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 04.02.2010 15:10 |
|
09.02.2010 11:32 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, vielleicht helfen Dir einige Applikationen, schau mal: PROFINET IO - Konfiguration & Diagnose Automatische Inbetriebnahme eines PROFINET IO- Systems Ich hoffe dass hilft Dir etwas. Was für mich in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist das man eineindeutig Devicenamen / auch Controllernamen und IPs vergibt. Werden bereits IPs im Netz vergeben kann dass auch zu Konflikten führen. Dies kann gerade dann passieren wenn eine IP vergeben wird die in einem anderen Projekt schon verwendet wird und ein Controller schneller ist als ein anderer... und schon kommt es zu IP Konflikten. Aus dem Grund ist die Vergabe von IPs an Devices ohne Einsatz eines Controllers zu vermeiden. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf