23.01.2015 18:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.03.2021 Beiträge: 4291 Bewertung:
|
Bei dem Programmumfang klappt das auch in der Realität! Kannst du es bei dir nicht real testen? |
23.01.2015 18:59 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.03.2021 Beiträge: 4291 Bewertung:
|
Es führen ja bekanntlich mehrere Wege nach Rom! |
23.01.2015 19:03 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 590 Bewertung:
|
Selbst in den Siemens Supportseiten befindet sich noch dieAussage mit dem Zähler. Aber wenn man große Sprünge in den Analogwerten hat, ist diese Methode viel zu träge. Schön das es "nun" auch schnell geht. PS: Da sollte Siemens dann auch mal die obige Seite aktualisieren.
|
23.01.2015 22:16 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, nun die Grundlagen der Analogwertspeicherung und der grundlegenden Vorgehensweise zum Addieren mit Speicher findet man seit längerem unter "Hinweise zur Speicherung von (Analog-)Werten" Speichern (und Weiterverarbeiten des gespeicherten Wertes) von Werten ist ab 0BA5 mittels Zähler und deutlich einfacher mittels Analogmultiplexer mit nachgeschaltetem Analogverstärker oder mittels PI-Regler möglich. Ab 0BA6 auch mittels dem Block Mathematische Arithmetik und ab 0BA7 mittels Block Minimal- und Maximalwerte möglich. Interessant ist dabei, dass das Speichern von Analogwerten mit Analogfunktionen insbesondere mittels Signalrückführung über einen Verweis ermöglicht wird! Also der 1. Block ist ein Analogblock mit Analogeingängen, die per Verweis zu laden sind (Multiplexer oder Mathematische Arithmetik) und diesem wird direktein Analogblock mit Signaleingang (per Linie) oder indirekt ein Analogblock mit Analogeingängen, die per Verweis zu laden sind nachgeschaltet. Dann wird mindestens 1 Analogeingang des 1. Blocks per Verweis mit dem 2. Block geladen (Eingangs- oder Ausgangswert). Bei entsprechender digitaler Ansteuerung des 1. Analogblocks dieser Kombination können dann Werte gespeichert werden... Remanente Speicherung von Werten ist mit einem Zähler (also ab 0BA5 wegen automatischem Laden mittels dem Block Analogmultiplexer) mit Werten von 0 bis 999999 und mittels Block PI-Regler mit Werten von 0 bis 1000 möglich. Ab 0BA7 kann dazu auch der Block Minimal- und Maximalwerte verwendet werden mit Werten von -32768 bis 32767. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf