24.01.2015 00:06 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 16.01.2021 Beiträge: 589 Bewertung:
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.01.2015 12:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 16.01.2021 Beiträge: 4285 Bewertung:
|
Die Beispiele von Siemens sind so gehalten, das sie auf einer breiten Pallete von LOGO HW laufen und das ist bei der Zählervariante nun mal der Fall. Da ja die Entwickler hier mitlesen, werden sie bestimmt die Hinweise aufgreifen und die Anwendungsbeispiele dahingehend aktualisieren!? |
24.01.2015 19:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo fmd, also ich berichte nicht zu jedem Detail etwas hier im Forum.... Nun zum Block Min-Max-Wert: also im HB steht doch deutlich: Mode = 3: AQ = Aktualwert von Ax Also ist die Datei im Anhang obiger Antwort (mit Mode = 0) nicht korrekt lauffähig, wass ich aber nicht getestet habe. Wenn im HB von Remanenz gesprochen wird, ist stets der Aktualwert des Blocks damit gemeint, hier also der Blockausgang. Fazit: Im MODE = 3 wird AQ = Ax und wenn Remanenz aktiviert ist, dann wirddieser Wert AQ gespeichert... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf