06.10.2011 08:13 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo LOGO! User... ich habe leider noch nicht soviel Erfahrung mit LOGO!-Steuerungen und wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir helfen könntet. Meine Problemstellung ist folgende: Es soll ein "Blechcoil" (auf einer Rolle aufgewickeltes Blech) mittels getakteten Messer abgetrennt werden. Diese Anlage ist derzeit auch vorhanden, nur wird das Messer noch manuell per Tasterbetätigung ausgelöst. Nun soll eine LOGO! her, die mittels Messrad und Inkrementaldrehgeber den Weg des mittels Vorschubs bewegten Blechs, erfasst und bei vorgewählter Länge dann die Schere auslöst. Die zu schneidende Länge soll wie gesagt voher über das Display ausgewählt werden und zusätzlich soll noch die manuelle Handbetätigung bestehen bleiben. Ich habe dazu auch schon einen Teil der Steuerung erstellt (siehe Anhang unten). Nur leider schaffe ich es nicht, dass wenn der Impulszähler nach einem Schnitt wieder genullt wird. Es wäre super wenn mir jemand bei diesem Problem Hilfe leisten könnte... Danke im Voraus Gruß DateianhangTaktschere.zip (71 Downloads) |
06.10.2011 10:01 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, versuchs mal mit der Änderung wie im Bild. Anderungen sind farblich markiert. Hoffe das hilft. Gruss Helmut |
06.10.2011 11:12 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Hilfe. @ MC. Muffin: Also die Schere braucht in der Tat eine bestimmte Zeit (ca. 3 sek.) für den Schneidvorgang. Diese Funktion ist derzeit noch garnicht vorhanden. Hast du da eine Idee bzw. könnte man damit die andere Problemstellung erschlagen? @Helmut: Also ich habe die Änderungen so gemacht wie ich es in dem Bild sehe. Aber dann habe ich ständig ein Rücksetzen Signal auf dem Zähler.Bei dir auf dem 'Bild steht z.B. neben dem Merker M1 "M1>B003 Zähler/R" ist das eine Variable oder Regel? Das bekomme ich irgendwie nicht hin. Desweiteren hätte ich noch folgende Fragen: 1. Was für einen Drehgeber sollte ich verwenden? Habt ihr da evt. Tipps Erfahrungen? 2. Was für eine Logo muss ich kaufen? -muss es diesesStarter-Kit "KLICK" - oder reicht auch dieses "KLICK" nochmals danke für eure Unterstützung Gruß P@TTON |
11.10.2011 13:32 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, also habe noch folgende Probleme: 1. Wenn die Impulszahl für das Signal"Schneiden"errericht ist und somitQ1 geschaltet ist, dann soll der Impulszähler wieder zurückgesetzt werden. Nur kann ich ja den Ausgang von Q1 nicht mit dem Impulszähler verbinden. 2. Wenn das Messer betätigt wurde, dann darf dieses nur nach einer bestimmten Zeit nochmal betätigt werden. Also es darf nicht unmittelbar nach dem Signal "SChneiden" (Q1) wieder betätigt werden. Dazwischen muss halt eine bestimmte Zeit ablaufen. Anbei habe ich nochmal den Schaltplan angefügt. Danke für eure Unterstützung DateianhangTaktschere.zip (50 Downloads) |
11.10.2011 14:06 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hab dir auf die schnelle was gebastelt. Vielleicht ist es ja das, was du suchst. Viel Erfolg weiterhin! DateianhangTaktschere_XX.zip (51 Downloads) |
11.10.2011 15:30 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hey Mc Muffin, danke für deine Bemühungen. So ist die Schaltung fast perfekt. Habe gerade nur leidererfahren das das Blech nicht bei laufendem Vorschub geschnitten werden kann. Also muss noch ein Vorschubsmotor rein.Dieser muss bei erreichen der vorgegebenen Länge für die Zeit des Schnittes kurz stoppen. Zudem muss er ebenfalls manuell gesteuert werden können (über ein Poti oder so). Ich breche mir dabei aber gerade schon wieder die Beine . Bin halt noch nicht so erfahren. Deswegen die Bitte an dich, ob du mir das wohl noch schreiben könntest. Danke nochmals.... Gruß P@TTON |
Folgen Sie uns auf