26.05.2014 18:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Mit dieser Variante ist ein Reset, also alle Lampen auf aus möglich! |
26.05.2014 19:52 | |
Beigetreten: 26.05.2014 Letzter Bes: 09.04.2023 Beiträge: 11 Bewertung: (3) |
hab mal im anhang das Schema wo man das ganze mit 6 Tastern machen könnte. was ich brauche ist etwas damit ich mit I5 den eingang S und R vom Stromstoßrelais abwechselnd schalten kann...DateianhangLOGO!Soft Comfort - Schaltplan1.pdf (65 Downloads) |
26.05.2014 19:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Also sollen die vier Lampenreihen mit je einem taster ein/aus geschaltetwerden und ein Zentraltaster dann für alle vier. Im Beispiel siehe Anhang wird das über die Betätigung von I5 gelöst. Ein kurzer Tastendruck schaltet die Lampen an und wird der Taster länger als 1s gedrückt, gehen alle Lampen aus! DateianhangLampentaster 2.zip (55 Downloads) |
26.05.2014 20:08 | |
Beigetreten: 26.05.2014 Letzter Bes: 09.04.2023 Beiträge: 11 Bewertung: (3) |
das wir der sache näher kommen |
26.05.2014 20:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Ich halte das zwar für Quatsch, da du so keinen Einfluß darauf hast, was als Nächstes für eine Schalthandlung folgt!, aber bitte! Bei der vorherigen Variante könnte man auch die R/S-Eingänge tauschen, das auf jeden Fall erst alle ausgeschaltet werden und nach einer Sekunde drücken geht alles an! DateianhangLampentaster 3.zip (34 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 26.05.2014 20:16 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.05.2014 20:16 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hiermein Vorschlag. Programm kommt im nächsten Post. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.05.2014 20:17 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier noch das Programm.
DateianhangLampenschaltung mit Genaral Ein_Aus.zip (40 Downloads) |
26.05.2014 20:19 |
|
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Zwei Dumme, ein Gedanke! |
Folgen Sie uns auf