Industry Online Support
Technical Forum
28.01.2012 23:00 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Experten Im Anhang hab ich eine wirklich kleine Programmierung die aber irgendwie noch einen Fehler hat. Erklärung: Ein Taster soll den Ausgang (ein Relais) einschalten und nach 30min wieder ausschalten. An dem Relais hängt eine Begleitheizung die ich laut meinem Elektriker nicht an die Logo direkt anschließen sollte wegen der hohen Leistung. ........ Allerdings fällt mir gerade ein das es nicht schlecht wäre wenn eine zusätzliche "Sicherung" da wäre die bei überschreiten der Temperatur mir das ganze blockiert. Also nur ein Eingang der mir auch innerhalb der 30min das wieder ausschaltet. Könnt ihr mir da weiter helfen? Danke schon mal! Gruß Robby DateianhangTaster für Relais.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Augsburger01 am: 28.01.2012 23:01 |
|
29.01.2012 08:12 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Moin. "Ausschaltverzögerung" ist die Lösung. Diesen kann man am Eingang R auch wieder vorzeitug zurücksetzen. Habe dies mal im Anhang umgesetzt. Ein 2. digitaler Eingang, wo die ext. Temperaturerfassung angeklemmt ist,ist da für das Rücksetzen notwendig. Wenn dies in der Logo mit Temperaturerfassung umgesetzt werden soll, bedarf es einen Fühler, ein AM2-Modul oder ein Fühler->0..10V Messumformer.... etc. DateianhangTaster für Relais_Augsburger.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.01.2012 11:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Dann sieht die Sache etwas anders aus..... Anhang. Den Block B002 kannst du auch weglassen, wenn das ext. Relais auf den kurzen Impuls der Logo zuverlässig reagiert.... testen DateianhangTaster für Relais_Augsburger_V2.zip (59 Downloads) |
Folgen Sie uns auf