06.11.2013 18:31 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! Ich hätte das wie im Anhang gelöst! Die RS an den Ausgängen sind nur zum Test, ob der Impuls kam! Man kann das auch mit Schwellwertschaltern machen, da diese die Impulse pro Zeiteinheit selbst zählen! DateianhangImpulsauswerter.zip (42 Downloads) |
07.11.2013 09:48 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Zunächst Danke für den Lösungsansatz. Mein Problem ist, ich muss Blöcke UND Merker sparen... DateianhangXTast.zip (44 Downloads) |
07.11.2013 17:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Unter der Bedingung, das man sich nicht verzählt, geht es auch wie im Anhang mit nur acht Blöcken! Soll das Verzählen verhindert werden, braucht man noch einen Zähler, ein AND und einen Merker dazu. Mit diesen blockiert man dann das Zählen bei Zähler 1! DateianhangImpulsauswertung 2.zip (41 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf