13.03.2018 11:51 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322)
|
Hallo, Gruß, |
26.03.2018 14:40 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Wie sieht es hiermit aus? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475508 |
27.03.2018 10:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi, es geht vermutlich um den integrierten OPC UA Server in der S7-1500. Über den FAQ gibt es auch ein Beispielprogramm für C# Gruß Eleu |
12.04.2018 10:58 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Frank, vielen Dank für die Info. In der Vergangenheit, habe ich mit Visual Basic 6 und dem Winsock Steuerelement, schon eine Kommunikation von und zu einer S7-Steuerung mit einem CP 343-1 IT und den Bausteinen für SEND/RECEIVE realisiert. Dafür musste eine Verbindung in NETPRO projektiert werden. Das S7 Projekt und das VB6 - Projekt habe ich noch. Wenn ich es richtig verstehe, müsste ich nun auf der S7-1500er Seite das Beispielprojekt aus diesem FAQ verwenden: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/58875807 Mein VB6 Projekt, würde ich in dem Zuge 1 zu 1 in C-Sharp um editieren und müsste dann nur die passende Ziel - IP Adresse und den Port dem Winsock Steuerelement übergeben. Ist das korrekt? Gibt es auch die Möglichkeit (Beispiel FAQ) mit Fetch/Write eine Kommunikation zu einer S7-1500 aufzubauen? Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 12.04.2018 11:00:06 |
|
Folgen Sie uns auf