21.03.2014 15:15 | |
Beigetreten: 25.06.2013 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (2) |
Okay Merci für die Infos. Ich werde mich melden sobald ich News habe. Ein schönes Wochenende
|
26.03.2014 09:35 | |
Beigetreten: 25.06.2013 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (2) |
Hallo Kaulquappe Also ich habe dies mit dem DONE und ERROR Zähler versucht. Leider ist das Ergebnis nicht so toll. Der ERROR und DONE Zähler sind immer identisch, dass heisst ich habe jedes Mal einen ERROR und einen DONE addiert bekommen wenn ich eine neue Flanke auf den TCON gegeben habe Das Ergebnis des STATUS-Worts bei einem Error ist 16#8000 und diesen Fehlercode kann ich leider nirgends finden. Ich habe mal 3 Screenshots gemacht:MOXA Einstellungen TIA Parameter und Infos. Gruss
DateianhangTCP_IP_Einstellungen.zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Weggsenn am: 26.03.2014 09:38 |
|