Industry Online Support
Technical Forum
26.09.2012 14:03 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Draman, hier findest du ein Beispielprogramm: Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 und FC6 programmiert? Achte darauf, dass der PC Die Verbindung aufbaut und lasse auf der S7 unbedingt den Remote TCP Port frei so dass am PC ein beliebiger Port verwendet werden kann. |
27.09.2012 09:20 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, Beispiele zum empfangen variablen Telegrammlängen über eine TCP-Verbindung findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51101016 oder hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8707570 oder hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19033929 Ansonsten lautet die Device: Fest Telegrammlängen verwenden (kürzere Telegramme auffüllen) oder zuerst immer eine Längeninformation senden und mit dieser Längeninformation das eigentlich Telegramm empfangen. |
Folgen Sie uns auf