Industry Online Support
Technical Forum
11.12.2009 14:48 | |
Beiträge: 52 Bewertung: (1) |
Hallo! Ich hab mit Hilfe des folgenden Beispiels eine Kommunikation meiner Microbox 427B zu einem Rechner über natives TCP/IP aufgebaut: https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=de&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=fb65&ID=29737950&ehbid=29737950 Das hat bisher auch einwandfrei funktioniert. Zuletzt hatte ich aber einmal den Fehler, dass sich die Verbindung zum Rechner (Microboxbaut die Verbdingungaktiv auf) nicht mehr herstellen ließ. Der TCP_INSTANCE1.C1.RECV_STATUS meldet W#16#7002, was vorher auch immer der Fall war; nur das Bit TCP_INSTANCE1.C1.CONNECTED war nicht HIGH. Selbst ein INIT_COM half nicht. Neustart der Microbox bzw. des Rechners brachte auch nichts. Erst als ich den Instanz-DB TCP_INSTANCE1 neu übertragen habe, konnte die Verbindung problemlos wieder hergestellt werden. Hat sich jemand mal eingehender mit dem genannten Siemens-Beispiel beschäftigt und weiß evtl. Rat? Gruß berty |
Folgen Sie uns auf