25.04.2012 17:11 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Willi, da gibt so ein paar Feinheiten die man beachten sollte. Es klingt danach als hättest du dieses Problem: Verhalten der Kommunikationsprozessoren bei der Datenübertragung über TCP Verbindungen ohne RFC 1006 Hier ein Beispiel: Wie kann ich Daten mit variabler Telegrammlänge über das TCP-Protokoll mit den Kommunikationsfunktionen (FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV") übertragen? |
Zuletzt bearbeitet von: Rated X am: 25.04.2012 17:11 |
|
25.04.2012 22:05 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 961 Bewertung: (124) |
Hallo Rated X, die Links funktionieren bei mir leider nicht. Wüstenräuber |
26.04.2012 08:23 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Wuestenraeber, danke für die Info, gehen bei mir auch nicht mehr Egal, hier nochmal: Die Info: Verhalten der Kommunikationsprozessoren bei der Datenübertragung über TCP Verbindungen ohne RFC 1006 Das Beispiel: Wie kann ich Daten mit variabler Telegrammlänge über das TCP-Protokoll mit den Kommunikationsfunktionen (FC5 "AG_SEND" und FC6 "AG_RECV") übertragen? |
Folgen Sie uns auf