19.04.2016 12:24 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 22.02.2019 Beiträge: 2073 Bewertung:
|
Hi,
Wie kann ich eine TCP- oder UDP-Verbindung prüfen, wenn kein Kommunikationspartner vorhanden ist?
Gruß, Towome |
19.04.2016 12:35 | |
Beigetreten: 19.04.2016 Letzter Bes: 22.02.2019 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Danke, aber das hilft mir nur bedingt. Den Artikel hab ich schon gefunden bevor ich hier um Hilfe bat. |
20.04.2016 08:40 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 22.02.2019 Beiträge: 3477 Bewertung:
|
hi, eine TCP-Verbindung kannst du auch über die T-Bausteine aufbauen. Das ist dann eine sog. programmierte Verbindung: Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP-Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300/S7-400 CPU zu nutzen?Grüße, |
There is no bad feedback! |
|
25.04.2016 14:27 | |
Beigetreten: 27.11.2007 Letzter Bes: 22.02.2019 Beiträge: 2689 Bewertung:
|
Poste doch mal deinen Verbindungs-UDT. Hast du geschaut, was der TCON so meldet, oder auch der TSEND? |
Folgen Sie uns auf