14.08.2008 08:28 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, ja die Verbindungen im NetPro lege ich auch nur unspezifiziert an. Aber die Kommunikation klappt. Mehrere Verbindungen der CPU über unterschiedliche Ports senden an einen einen Port des Servers. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29752498 Wenn ich das nach dem Bsp für die PROFINET Schnittstelle mache, gibt es einen Konflikt wenn alle an einen Port senden. Theoretisch muss es aber gehen, denn euer Browser empfängt auch über nur einen Port (80) von mehreren Adressen gleichzeitig! Mir kommt dieses Bsp als nur eine Siemens Zwischenlösung vor. Auch für die PROFINET Schnittstelle sollte man ordentlich im NetPro Verbindungen anlegen können! Denkt Ihr das dieses Bsp nur 1 zu 1 Verbindungen zulässt? Und mehrere Verbindungen an gleiche Teilnehmer nicht managen kann! Grüße, S |
Zuletzt bearbeitet von: Schubert am: 14.08.2008 08:29 |
|
Folgen Sie uns auf