Industry Online Support
Technical Forum
05.12.2008 22:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bisher keine Lösungen .....steht garnicht so weit weg von deinem Beitrag. |
07.12.2008 14:55 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
Hallo Neelix0815, Schau Dir mal die einfache Softwarelösung an! Vielleicht hilft es Dir. Gruß logra DateianhangF-tasten sperren.zip (348 Downloads) |
08.12.2008 17:23 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
@ logra Ich glaube er wollte nicht die F tasten sperren sondern die Cursortasten (Pfeiltasten) da man über diese im Normalen Betriebszustand 1. teilweise Parameter verändern Kann und vor allem 2. die Logo in den Stop zustand versetzen kann. Abhilfe für diese Problematik wurde bereits in einem anderen Thread diskutiert und als einzig funktionale lösunghat sichwohl die von Betel vorgeschlagene schaltung herauskristaliesiert. Ich hab diese Schaltung benutzt und ein wenig verbessert (meiner meinung nach) Da man bei Betel's Schaltung teilweise noch mit Tricks in das Menü kam (schnell drücken) hab ich mein Programm nicht abhängig von einer Kurzen zeit gemacht sondern einen Zyklus verwendet um jeweils ein anderes Fenster zu öffnen ich habe es hier ausgetestet und es 1A funktioniert. wenn man doch wieder zugreifen Möchte schaltet man bei meinem Beispiel einfach I1 an und hat dann 15 Sek Zeit in das Menü zu gelangen. Ich hoffe das Hilft. und ansonsten noch viel Spass hier im Forum Para DateianhangVerriegelung.zip (373 Downloads) |
09.12.2008 18:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Tja, Plexi-Abdeckung bauen und Ausschnitte für die F-Tasten machen. |
Folgen Sie uns auf