30.12.2014 10:23 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Habe mal da eine Frage. Für meine neue Steuerung möchte ich gerne mein TDE, Logo 8 und ein CMR bei einen CSM Modul anschliessen. Ist dies eigentlich möglich? Noch ist kein Router geplant. Sollte die Sim Karte für das CMR auch ein Datenpaket beinhalten oder reicht da nur ein SMS Paket? Gruß Alex -------- Neues Thema nach splitten von Erste Erfahrungen mit CMR2020. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 30.12.2014 13:18Gesplittet |
|
30.12.2014 10:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Das CSM Modul ist extra für solche Anwendungen gedacht. Das TDE hat auch 2 Ethernetanschlüsse, geswitched. Das heißt, du kommst mit einer Leitung an und kannst wieder mit einer abgehen (z.B. zur Logo). Zum CMR und Sim-Karte kann ich nichts sagen, aber steht dazu nicht etwas in diesem Thema dazu? https://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/117271#top |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 30.12.2014 14:06 |
|
30.12.2014 15:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Was verstehst du unter "Kann man eigentlich vom Handy oder Tablet auf das CMR ohne SMS von außen zu greifen?" Soweit ich weiß, kann man doch über eine Weboberfläche auf das CMR zugreifen, zur Parametrierung. Auf was speziell willst du denn zugreifen? Hast du dir schon die Betriebsanleitung durchgelesen? In einen anderen Thema zum CMR hatte ich doch einen Link zum Download eingestellt. http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/103657268?Datakey=94051795 |
Folgen Sie uns auf