28.03.2012 13:03 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo, hier eine Zusammenfassung meiner bislang durchgeführten Recherche und Informationen zu meinem Ergebnis. Virtuelle AVM-Modems wie zum Beispiel das "AVM ISDN Mailbox X.75", werden in der Regel von der AVM-Capiport-Software installiert. Aus heutiger Sicht gibt es diese Softwarenur für 32-Bit Windows-Betriebssysteme. Bleibt zu hoffen, das hier noch eine Anpassungfür die 64-Bit Windows-Betriebssystemvarianten erfolgt. Bei AVMim Internet bin ich auf folgendenHinweis gestoßen: "Die CAPI 2.0-Treibersoftware für Ihren AVM ISDN-Controller ist bereits direkt auf der Betriebssystem-CD-ROM von Windows 7 / Windows 7 x64Bit Edition enthalten. Eine separate Treibersoftware ist daher nicht notwendig. |
12.06.2012 12:11 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
Import einer technischen Frage des Benutzers chris12
|
12.06.2012 12:40 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo Chris, leider kann ich dir erst heute antworten, da ich letzte Woche einige Tage frei hatte. Die Fehlermeldung “Verbindung getrennt: Modemfehler“, deutet darauf hin, dass die Software TeleService S7 kein installiertes Modem erkennt, oder der installierte “Modemtreiber“ falsche Einstellungen beinhaltet. Die Ursache ist auf deine Anwendung bezogen, auf jeden Fall auf der Laptop-Seite zu suchen. Aktuell habe ich den PC mit dem ich es damals ausprobiert habe, nicht mehrzur Verfügung. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich bezüglich den AVM NDIS WAN CAPI-Diver, gegenüber den werksseitigen Einstellungen nichts verändert habe. Sehr zu meiner Überraschung hat die ISDN-Kommunikation funktioniert. Erklären kann ich mir das bis heute nicht. Ich kann dir nur empfehlen, nochmals bei AVM im Internet zu recherchieren, ob es für Win 7 Prof. 64 Bit zwischenzeitlich eine andere Empfehlung gibt, als wie in meinem Beitrag vom 28.03.12 beschrieben. Hier nochmals der Text: "Die CAPI 2.0-Treibersoftware für Ihren AVM ISDN-Controller ist bereits direkt auf der Betriebssystem-CD-ROM von Windows 7 / Windows 7 x64Bit Edition enthalten. Eine separate Treibersoftware ist daher nicht notwendig. Bitte nutzen Sie bis auf weiteres die in Windows 7 / Windows 7 x64Bit Edition integrierte Treibersoftware für Ihren AVM ISDN-Controller." Die beste Lösung wäre, man hätte unter Windows > Systemsteuerung > Telefon- und Modemoptionen wieder dieMöglichkeit, entsprechende "AVM-Modems" zu installieren. Du kannst aber mal auch beim Siemens Technical Support nachfragen, ob die entsprechende Erfahrungen haben. Ich glaube, die haben auch die Möglichkeit eine Testkopplung zu deiner S7-Anlagenseite durchzuführen. Über eine Testkopplung könntest du abklären, ob deine Konfiguration auf der S7-Anlagenseite in Ordnung ist. Die Hotline hat auch eine Testanlage installiert, zu der du eine Testkopplung durchführen kannst. Lasse dir doch mal die aktuellen Zugangsdaten schicken. Die Zugangskanäle zum Technical Support von Siemens findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31045710 Falls du zwischenzeitlich ein Lösung für dein Problem gefunden hast, wäre ich an der Lösung sehr interessiert. Denn irgendwann kommt diese Art der Anwendung auf mich auch wieder zu. Vielen Dank. Viele Grüße Azteke0110 |
21.06.2012 14:28 | |
Beigetreten: 11.05.2006 Letzter Bes: 26.01.2022 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, hab grade auch das Problem. Bin dabei auf cfos gestossen, damit kann man viirtuelle Modems unter Win7 installieren.Komm jetzt immerhin schon mal soweit, das der TS-Adpater antwortet mit "identifiziere Adapter". Danach wird die Verbindung abgebrochen. Ich denke jetzt fehlt nur noch eine Kleine Einstellung damit das ganze funktioniert. wer kann mir denn da weiterhelfen? |
Zuletzt bearbeitet von: RainerP am: 21.06.2012 14:31 |
|
21.06.2012 14:29 | |
Beigetreten: 11.05.2006 Letzter Bes: 26.01.2022 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Wie kann ich denn im Teleservice den "NDIS WAN CAPI Treiber" auswählen? |
21.06.2012 16:03 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo RainerP, den "NDIS WAN CAPI Treiber" solltest du in der Software TeleService V6.x unter der Funktion "Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen" unter "Benutzte Schnittstellenparametrierung:" angezeigt bekommen. Bezüglich deiner Kommunikationsprobleme nach "Identifiziere Adapter" solltest du eventuell Kontakt mit den Technischen Support für SIMATIC aufnehmen. Soweit ich weiß, sind die ersten 60 Minuten Beratung kostenfrei. Die Zugangskanäle zum Technical Support von Siemens findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31045710 Gruß Azteke0110 |