26.06.2008 11:13 | |
Beigetreten: 16.01.2006 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (50) |
Hallo, eine Socket-Verbindung aufzubauen geht. Das habe ich auch schon benötigt. Ich habe dazu das Programm TCPING unter http://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php heruntergeladen, das auch den Quellcode liefert. Den habe ich für WinCC umgesetzt. Weil in meinem Fall nur die Verbindung zu einem Port aufgebaut werden muss, habe ichkeine Daten gesendet. Aberman hat mal eine Basis, auf die man aufsetzen kann. Von Catalyst gibt es auch eine kommerzielle DLL (SocketWrench), die ich aber noch nicht getestet habe. Die zweite Möglichkeit funktioniert über das ActiveX "Microsoft Winsock Control". Dazu muss die Verbindung aber aus einem sichtbaren Bild heraus stattfinden. Es muss über VBS programmiert werden. Dafür ist es einiges einfacher. Aus lizenzrechtlichen Gründen muss auf der Entwicklungsmaschine allerdings Visual Studio (z.B. Version 6) installiert sein. Im Visual Studio ist das Control auch dokumentiert. mfg Cookie |
08.08.2017 10:16 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 7953 Bewertung: (162) |
Neue Frage von HanakJ wurde in ein separates Thema mit dem Titel telnet / Socket-connection in WinCC - want to get something working on 64Bits Server 2012 gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf