19.08.2008 21:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Logo mit analogen Eingängen (I7 / I8 = AI1 / AI2). Wandler für Fühler auf 0 - 10V und nen passenden Fühler zum Wandler. |
20.08.2008 02:54 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Es ging mir mehr um den Multiplexer mit allem was dazu gehört |
19.09.2008 20:41 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hi, habe ein ähnliches Problem -Logo 12/14 und einen zwei Draht PT100. Was für einen Wandler würde ich noch benötigen ? |
20.09.2008 16:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, z. B. gibt es bei CONRAD.de einen Umformer für die Hutschiene "MU-PT100-U010 zum Anschluss von PT100-Sensoren unter der NR. 19 88 78-15 der allerdings nur einen festen messbereich von 0 bis 200 °C hat. Ansonsten habe ich einen äußerst flexibel einsetzbaren Messumwandler Typ "MU-P" bei der Fa. http://www.vogab.degefunden (als Platine oder ggf. auch mit gehäuse), der vom Anwender wählbar für PT100- oder PT1000-Sensoren bestellt werden kann. Dieser Messumwandler zeichnet sich dadurch aus, dass der Anwender per DIP-Schalter entscheiden kann, ob ein 4..20mA oder 0..10V Ausgangssignal gewünscht wird. Darüber hinaus kann ebenfalls per DIP-Schalter vom Anwender ein Messbereich (von 14) ausgewählt werden und so sogar die Auflösung ggf. deutlich höher sein, als bei den Siemensmodulen. Der Preis für zwei dieser Platinen liegt in der Größenordnung eines AM2 PT100 Analogmodules. Mittels zweier Potis kann die (linesre) Kennlinie (wenn man 2 Referenztemperaturen = 2 Referenzwiderstände anschließt) vom Anwender kalibriert werden! Ich bin mit diesen Messumformern (für PT1000) sehr zufrieden! MfG Betel DateianhangMU-P Messumformer und Zusatzinfos.zip (496 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf