20.04.2015 21:13 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo murdocg, ixo65 hat in seiner Antwort beschrieben, wie per Schaltung ein Analogwert zur Programmlaufzeit (wiederholt) remanent gespeichert werden kann. Doch m. E. hast du etwas anderes in deiner Anfrage gemeint, nämlich wie kann ein Fixwert vom Anwender änderbar aber stromausfallsicher während der Programmlaufzeit vorgegeben werden.. Nun, dazu wird nur ein Block "Analogmultiplexer" oder "Analoge Arithmetik" benötigt. Der bzw. ein Fixwert wird dann in einer der jeweils möglichen Blockparameter v1 bis V4 vorgegeben (und auf den Blockausgang geschaltet). Diese Blockparameter werden im Programm bzw. im Programmspeicher stets remanent gespeichert bzw. abgelegt. Eine Veränderung kann dann an einem Display der LOGO!, dem TD oder per LAN erfolgen. MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.04.2015 21:37 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ixo65, Ja , ich meine etwas anderes: Du beschreibst eine remanente Analogwertspeicherung mittels Block "Min-Max" - ich meine eine direkte Modifikation des Parameters V1 (o. b. d. A.) des Blocks "Multiplexer" bzw. "Analoge Arithmetik" (die letztendlich im EEPROM-Bereich für das Programm bzw. die Schaltung erfolgt)! MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.04.2015 18:16 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für eure Antworten. Habe es heute getestet und es funktioniert. Allerdings auch wie Betel schrieb ohne den Min/Max Baustein. Vielen Dank!
[snip] Nette Grüße, Fabian ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.04.2015 09:29:16Neue Frage gesplittet |
|
Folgen Sie uns auf