05.12.2017 12:15 | |
Beigetreten: 26.09.2008 Letzter Bes: 10.05.2023 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo Oliver ! Denkst Du auch noch an meine Bitte. Gruß Norbert |
19.01.2018 22:52 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo Leute, nu ist einige Zeit vergangen und nach einigem Hin und Her sind meine Fühler nun endlich angekommen. Ich habe unten mal die Datenblätter angehängt, da müsste man mir nur noch mal helfen die richtig zu verdrahten. Zum einen weiß ich nicht was bei dem Temperaturfühler das DT1000 sein soll, ist das der eigentliche Fühler? Spannungsversorgung und DIP-Schalter ist klar, aber warum ist der Temperaturanschluß auf GND gelegt? Oder soll das heißen das das die Klemme ist die dann zu meinem Analogeingang an meiner Logo geht, ist ja eigentlich die logischste Variante, damit die das überhaupt auswerten kann. Und bei dem Feuchtigkeitsfühler frage ich mich genauso, ist der Passive Sensor das was die Feuchtigkeit ermittelt? Wahrscheinlich! Spannungsversorgung und DIP-Schalter ist auch eindeutig, aber da auch wieder zwei Leitungen die auf GND gehen. Sind wohl doch eher die Kabel die zu den Eingängen der LOGO gehen, oder!?!?! Ich kann mir das zwar schon alles irgendwie erklären, aber ich will mich da absichern, deshalb die Fragen, bevor ich mir mit so gefährlichem Halbwissen irgendwas zerschieße. Gruß Alex DateianhangFühler.zip (61 Downloads) |
Folgen Sie uns auf