08.01.2009 10:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Erklär mir kurz, was was ist, Eingänge, Ausgänge.... schau ich mal rüber |
08.01.2009 11:20 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Eingänge: |
08.01.2009 17:40 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hmm, nicht sehr durchsichtig deine Schaltung. Dachte, du hast die Schaltung von Betel genommen. Hab da mal was versucht, teste es halt mal. Dateianhangimi_V1.zip (76 Downloads) |
08.01.2009 23:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ihr zwei, also im meiner Mischersteuerung ist der Wunsch vom Imi leicht integriert und zwar über dien Block B020 "SOLL_inp". Dazu wird die Außentemperatur mit einem Block "Analoger Schwellwertschalter" überwacht (z. B. > 0 °C) und der Ausgang an einen Pin (S1 oder S2) von B020 geführt (und dementsprechend der Ausgang von B079 nur noch an den anderen Pin von B020. Dann werden noch die Parameter V2 bis V3 so definiert, dass B079 wieder die feste Minimalvorlauftemperatur und der neue Analoge Schwellwertschalter die neue feste Vorlauftemperatur (bei tiefer Außentemp.) definiert -und dies so, dass auch dann, wenn beide Bedingungen gemeinsam aktiv (=1) sind, die selbe Temperaturvorgabe aktiv ist, wie wenn der Analoge Schwellwertschalter der Außentemperatur alleine = 1 ist.....Fertig. Imi, für eine Hilfestellung im Forum bitte doch zumindest eine minimale Kommentierung der Blöcke bzw. Schaltungsteile zu denen eine Frage besteht angeben - das hilft bei der Beantwortung sehr! Ansonsten hat Nachbar ja schon den Block identifiziert, der zur Einbindung der festen Tv dienen kann: B020 deiner Schaltung. Allerdings würde ich die Ansteuerung des Pins auf basis deiner Wunsch-Funktinsbeschreibung so realisieren, wie bereits oben beschrieben....einfach einen Schwellwertschalter nutzen (Hinweis : Die Parameterdefinition kann dann so erfolgen, dass die gewünschte Funktion mittels invertiertem Pin an B020 zu realisieren ist!). MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf