23.12.2012 20:03 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Habe gerade den LM 335 zur Temperaturerfassung getestet, läuft wunderbar. 24V+ --- 10kohm widerstand ---+--- Plus Pin | LM335 | Minus Pin --- Masse Der Plus Pin des LM335 wird zusätzlich auf den U Eingang des AM2 Moduls gelegt. Als Messsignal bekommt man 10mV/Kelvin, 25°C entsprechen dann 2.98V. In der Logo muss man im Analogverstärker den Offset -273 eingeben und schon hat man die aktuelle Temperatur in °C. Bei Erwärmung (Fön) reagiert des Sensor sehr Schnell, beim Abkühlen dagegen sehr träge. Werde den Vorwiderstand noch durch 22kOhm ersetzen vielleicht gehts dann schneller. |
Zuletzt bearbeitet von: HeadyCS am: 23.12.2012 20:04 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
27.09.2016 11:11 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von AutoGen_961513 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Fussbodenheizung, Temperaturerfassung mit Messumformer gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf