02.11.2010 22:44 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tom, hallo Jens, wenn tatsächlich über mehrere Werterfassungen, wie beschrieben von auch n Werten, falsche Werte an die LOGO! gelangen (d. h. in meiner Schaltungg bei n= 10 also über 3 s), dann sind die Sensorsignale unbrauchbar. Wenn Ihr filtert, solltet Ihr die Ursachen der Signalschwankungen finden (und ihre Frequenzen kennen bzw. abschätzen) und möglichst abstellen...Netzleitungen,Schalt-Netzteile/Dimmer...Auch die einfache Messwandlerplatine kann der Verursacher sein - auch ich habe kein Datenblatt mit der Signalauflösung gefunden... Vergleicht doch mal die Kosten und Anpassungsmöglichkeiten des im Anhang beschriebenenWandlers... Es gibt übrigens auch Filter-ICs: From LINEAR TECHNOLOGY and from MAXIM there are Filter-ICs available, for example MAX7418 - MAX7425 and MAX291 - MAX296 as low-pass-filters. MfG Betel
DateianhangTYP467.pdf (122 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 02.11.2010 22:46P.S.: Hardware-Filter können übrigens die Sensorsignale bzw. Messwerte ganz erheblich verfälschen.... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.11.2010 19:03 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, seid ihr noch da??? Mit freundlichen Grüßen Jens |
Folgen Sie uns auf