15.02.2011 14:49 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Da brauchen wir den Messbereich des Umformers, also von -...bis +...Grad. Carlo |
15.02.2011 15:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Richtig, da muß im Programm skaliert werden, damit die richtigen Werte angezeigt werden. Hinweise zum Skalieren von Betel |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.02.2011 16:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Tja, und die min / max -Werte mußt du in den Schwellwertschaltern eingeben. Unter minimal -30 und unter maximal 70, oder -300 und 700..... für die Kommastelle Schön wäre es wenn man die Programme ver-zip-t und dann hier anhängen würde... DateianhangCChris_V1.zip (351 Downloads) |
15.02.2011 17:10 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Stimmt, dann gehts auch etwas einfacher. Carlo DateianhangCChris_V2.zip (351 Downloads) |
15.02.2011 17:59 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Jau, alles klar mal als Ansatz. Carlo DateianhangCChris_V3.zip (230 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.02.2011 18:01 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
vielen dank schon mal. werde mir dass dann heute abend in ruhe zu hause anschauen und probieren. *freu* |
22.02.2011 09:57 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Ich habs mal aus meinem Programm rauskopiert, bei B48, B49 und B50 musst du deinen Analogwert eingeben, den Mittelwert dann weiter benutzen. Carlo DateianhangMittelwert.zip (151 Downloads) |
22.02.2011 10:06 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Hier nochmal im Beispiel verarbeitet. Carlo DateianhangCChris_V3_Mittelwert.zip (136 Downloads) |
Folgen Sie uns auf