14.10.2012 18:53 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hallo Habe mal ein einfaches Programm gemacht mit der oba6 damit ich eine 800 Watt Heitzung über ein PT100 Steuern kann. In der Simulation geht es super in der Praxis aber schaltet die Heizung bei 10 crad (momentan eingestellt im B087) die Heizung im Sekundentakt immer ein/aus. Deswegen habe ich ein Ein und Ausschaltverzögerung hinzugefügt die das etwas beruhigen soll. Aber bin damit nicht zufrieden weil es immer noch beim einschaltpunkt (10crad) oft schaltet. P.S Musste den Schwellwert beim B087 auf minus -500 setzen sonst würde die Heizung im Minusbereich sich abschalten.Was sie keinesfalls machen darf. Nartürlich ist es unwahrscheinlich wenn die Heizung an geht bei 10crad und dann in den Minusbereich geht,aber ich will sicher sein das es ausgeschlossen ist. Wenn ich nicht in den Minusbereich gehen müsste im B087 hätte ich eine größere Temperaturspanne und das Ein/AUS schalten im Sekundentakt hätte ein Ende. Hänge mal das Programm mal an.Bitte auf Zeichensatz 2 umstellen für eine Anzeige. DateianhangHeizung Test 1.zip (72 Downloads) |
14.10.2012 19:09 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Wo und wie hast Du deinen PT100 Fühler angeschlossen |
14.10.2012 19:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Besser so? DateianhangHeizung Test 1.zip (70 Downloads) |
14.10.2012 20:30 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo kontaktloser, im Anhang ein Vorschlag. DateianhangHeizung Test 2.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf