Industry Online Support
Technical Forum
06.01.2009 17:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hast du denn mal paar Daten zu den Fühler? Datenblatt? Gehört doch zur C-Control Serie von Conrad... So auf die Schnelle habe ich das gefunden... |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 06.01.2009 17:55 |
|
06.01.2009 18:03 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
hi, hier das datenblatt: Dateianhang64166.pdf (117 Downloads) |
06.01.2009 18:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Jupp, ohne Schaltung wird's wohl nicht gehen......... Siehe meinen ersten Beitrag den Link ins Techniker-Forum. |
06.01.2009 19:31 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hier mal die Defi von dem Teil: Bei diesem monolitischen Baustein handelt es sich um eine hochpräzise, temperaturunabhängige Stromquelle. Der Ausgangsstrom in µA entspricht exakt der Temperatur in Kelvin. Bei 25 ºC fließt demnach ein Strom von 298,2 µA entsprechend 298,2 K (0 K = - 273,2 ºC). Der Sensor besitzt eine ausgezeichnete Linearität von nur 0,15 K. Ohne zusätzliche Kalibrierung beträgt die Toleranz ± 1,5 K. Dieser Fehler kann sehr einfach durch einen Widerstandstrimmer kompensiert werden, so dass nur noch der Linearitätsfehler auftritt. Linearität ± 0,15 K. Ähm noch fragen... Du müsstest eine Schaltung entwickeln, welche eine Stromverstärkung als Ziel erbringt. Dazu benötigst du zum Anfang erstmal nen Transistor, welcher bei diesem bisschen Strom aufsteuert. Solltest du die erste Verstärkung geschafft haben bleibt weiterhin das Ziel, ein Signal zu erstellen welches mind. 12 V bestitzt und ein Strom von 2 mA. Des Weiteren darfst du nicht vergessen, der Ausgangsstrom dieses Temperaturdingens schwankt je nach Umgebungstemperatur. Das heißt wiederum, dass du die minimalste Umgebungstemperatur wissen musst und darauf muss du die elektrische Schaltung auslegen. Du könntest aber auch Glück haben. Bei einer 24 V LOGO benötigst du für ein 1-Signal 0,15 mA. Das würde dem oberen Wert entsprechenden, aber was bringt das dir ? Du hast ein Signal, aber das wird sich nie verändern, wenn die Umgebungstemperatur sich nicht schlagartig ändert. Die abschließende Frage, wozu diese Teil ? |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 06.01.2009 19:38Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 06.01.2009 19:35Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 06.01.2009 19:34 |
|
Folgen Sie uns auf