05.06.2011 19:48 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hi! Vielleicht helfen dir diese beiden Beiträge weiter? in dem einen habe ich auch eine Schaltung zur Temperaturmessung in meinen Terrarien benötigt... https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/54333 https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/32791 |
05.06.2011 20:34 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo red_runner, zum Vergleich von Analogwerten mit Konstanten bzw. einam Analogwert (um die Auswertungen wie gewünscht zu realisieren) findest du Infosin meiner Antwort vom 03.08.2010im Beitrag LOGO Programmierung Eine nichtlineare Skalierung von Analogeingangssignalen ist ggf. möglich dirch Approximation über (mehrere) geraden (0BA5) oder auch Polynome 2. (max. 4. Grades), wenn man die Kurven trickreich entsprechend aufbereitet. Wie man dass machen kann und was dabei zu beachten ist, habe ich in verschiedenen Artikeln hier im Forum veröffentlicht. Als Einstieg können dir z. B.meine Antworten (und Links)in folgenden Artikel dienen... Zeitfunktion in LOGO / mathematische Berechnungen mit der Siemens LOGO MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
06.06.2011 07:37 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Moin red_runner Hab dir mal ein pdf dok. angehängt das dir weiterhelfen könnte gruss pepp DateianhangNDQyNTEwMDk5MTUyMzEwNTU3AAAA_6034126_1_inter_WW_2000-12-04.pdf (492 Downloads) |
07.06.2011 17:12 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für die schnelle Hilfe, ich habe jetzt ein Programm das meine grundlegenden Anforderungen (fast) erfüllt. Womit ich Probleme habe ist die Hysterese. Mein Programm kann hocheizen bis zur vorgewählten Temperatur, sobald diese aber nur geringfügig unterschritten wird schaltet meine Heizung gleich wieder ein. Soll dies aber erst machen wenn das Wasser mehrere Grad abgekühlt ist. Einschaltgranze ist z.B. 28 und Ausschaltgrenze ist 30, es wird geheizt bis zu den 30, fällt die Temp jedoch auf 29 wird gleich wieder geheizt. Tausche ich die Ein- und Ausschaltgrenze dann habe ich immerhin eine Hysterese, die Heizung geht erst bei 31 Grad an und bei 28 wieder aus, ist leider genau umgekehrt wie ich das möchte. An die Anpassung der nicht linearen Kennlinie habe ich mich noch nicht versucht, da esd ja schon beim einfachen scheitert... Im Anhang ist mal mein Versuch. viele Grüße red_runner Dateianhanganalogtest.zip (355 Downloads) |
07.06.2011 19:29 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi red_runner so in etwa gruss pepp Dateianhanganalogtest 1.zip (579 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 07.06.2011 19:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
08.06.2011 15:35 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, Oh, da war meine Variante aber noch ein ganzen Stück weit weg... Dank eurer Unterstützung läuft die Schaltung jetzt aber. viele Grüße red_runner |
Folgen Sie uns auf